########### # ENGLISH # ########### It should be noted that the originally provided DVD named "C9900-S700-00xx" is no longer available as a physical medium. This method is outdated, and therefore a new directory structure named "DriverPackage_x.x.x" has been introduced. The highest version always contains the current status. The previous version remains available until a newer version is released. Thus, there are always two versions available for download. Since it is no longer a physical medium, the update cycles are more frequent. Please note that the drivers are encrypted as a .zip file. You can request the password for decryption through our service (service@beckhoff.de). ########### # DEUTSCH # ########### Es wird darauf hingewiesen, dass der ursprüngliche Name einer bereitgestellten DVD "C9900-S700-00xx" nicht mehr als physisches Medium bereitgestellt wird. Es ist nicht mehr zeitgemäß und daher gibt es eine neue Verzeichnisstruktur mit "DriverPackage_x.x.x". Die höchste Version beinhaltet den aktuellen Stand. Die Vorgängerversion steht bis zum Release einer neueren Version zur Verfügung. Somit stehen immer zwei Stände zum Download bereit. Dadurch, dass es sich nicht mehr um ein physisches Medium handelt, sind die Aktualisierungszyklen frequenter. Bitte beachten Sie, dass die Treiber als .zip-Datei verschlüsselt sind. Das Passwort zur Entschlüsselung können Sie über unseren Service anfragen (service@beckhoff.de).